Cargando...

48 cables, 1 organizador de cables: enrutamiento y interconexión en 9 sencillos pasos

Si trabaja en un entorno de cableado de alta densidad, ha estado aquí antes. Está mirando un Panel de interconexión QUICKPORT de 48 puertos en 2RU completamente implementado con 48 cables. Solo tiene un organizador de cables para mantener el caos a raya. ¿Será suficiente?

Puede manejar y revestir los 48 cables con un solo barra de manejo de cables trasera y es más fácil de lo que piensa. Siga estos nueve simples pasos y rápidamente hará que el orden salga del caos.

  1. Divida el paquete de cables antes de enrutarlo al bastidor. Tienda el cable y los conectores que terminarán en el lado derecho del panel hacia abajo en el lado derecho del bastidor. Tienda el cable y los conectores que terminarán en el lado izquierdo del panel hacia abajo en el lado izquierdo del bastidor.
  2. Comience con la fila inferior derecha de puertos del panel de interconexión. Coloque los conectores de los primeros seis cables terminados en los primeros seis puertos.
  3. Amarre el paquete de seis cables a la parte inferior de la barra de manejo de cables y recubra los cables en el organizador de cables vertical a la derecha.
  4. Instale y vista el siguiente grupo de seis de manera similar, llevándolo de nuevo al lado derecho del organizador de cables vertical.
  5. Pase a la izquierda e instale y cubra primero el grupo de seis cables que se encuentra más a la izquierda, luego el grupo final de seis en la fila inferior del panel de interconexión.
  6. Dirija los cables terminados a la fila superior de puertos del panel de interconexión. 
  7. Instale los primeros seis a la derecha y enrute los cables sobre la parte superior de la barra de manejo de cables.
  8. Coloque este paquete en su lugar en la parte superior de la barra de manejo de cables y vístalo en el organizador de cables vertical.
  9. Haga lo mismo con los siguientes tres paquetes superiores.

¿Cuáles son sus consejos y trucos para el manejo de cables?