Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
La tecnología Inform permite una forma simple y eficiente de mejorar el cumplimiento de códigos y la seguridad eléctrica en instalaciones del cuidado de la salud

Melville, N.Y., 11 de febrero de 2020 – Leviton anunció hoy el lanzamiento del múltiple de alimentación de grado médico con tecnología Inform™ de monitorización de carga. Esta nueva oferta aborda una inquietud importante de las instalaciones del cuidado de la salud, el cumplimiento con el Código de Instalaciones del Cuidado de la Salud de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA) 99, y forma parte de la creciente cartera de productos de Leviton incorporados con Inform, una plataforma tecnológica que proporciona datos en tiempo real al usuario final para mejorar la seguridad, la eficiencia y la productividad.  

Los nuevos múltiples de alimentación de grado médico de Leviton con tecnología Inform de monitorización de carga ofrecen una manera simple y eficiente de mejorar el cumplimiento de códigos y la seguridad eléctrica en instalaciones del cuidado de la salud, y son los únicos productos del mercado que abordan los requisitos de monitorización de carga de NFPA 99 en las proximidades del cuidado de pacientes.

Como se describe en el Artículo 10.2.3.6: “La suma de la ampacidad de todos los electrodomésticos conectados a los tomacorrientes no supera el 75 por ciento de la ampacidad del cordón flexible que suministra a los tomacorrientes”. Estos múltiples de alimentación recientemente lanzados cuentan con un LED en tiempo real de línea de visión que solo se encenderá si se ha alcanzado el límite NFPA 99 del 75 por ciento o más de la carga del cordón. Esta característica es solo una indicación, ya que alcanzar el límite del 75 por ciento no apagará la alimentación a los tomacorrientes. Tanto los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) como la Comisión Conjunta, organizaciones posicionadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios federales, realizar encuestas e inspecciones según los estándares de NFPA 99.

“Después de visitar muchas instalaciones de cuidado de la salud diferentes, quedó claro que cumplir con esta parte de NFPA 99 ha sido muy difícil y ha generado problemas de incumplimiento”, dijo Steve Caramico, Gerente de Productos de la Unidad de Negocios Comercial e Industrial de Leviton. “Ahora, en lugar de tener que calcular manualmente la carga total conectada a la tira para determinar el cumplimiento, los usuarios pueden simplemente observar la indicación LED”.

Esta es la última incorporación a la oferta de múltiples de alimentación de grado médico de Leviton y la oferta de tecnología Inform incorporada. Los productos adicionales con tecnología Inform se lanzarán en 2020 e incluirán una variedad de características, como datos de línea de visión y datos de monitorización remota enviados a través de wifi y vistos por la aplicación.

“Hemos desarrollado Inform como plataforma para incorporarlo a varios de nuestros productos. Con los datos, podemos mejorar la seguridad y, en el caso de la tira médica, cumplir con los requisitos de la NFPA”, dijo Mike Mattei, Vicepresidente y Gerente General de la unidad de negocios comercial e industrial de Leviton.

Para obtener más información, visite www.leviton.com/medstrips. Para obtener más información sobre la tecnología Inform, visite www.leviton.com/inform.

 

Acerca de la unidad de negocios comercial e industrial de Leviton

La completa línea de productos de cableado eléctrico de grado comercial e industrial les ofrece a los constructores, contratistas y especificadores soluciones diseñadas para resistir los entornos comerciales más adversos y las aplicaciones industriales más rigurosas. Leviton fabrica de todo, desde productos de cableado de grado comercial, industrial y hospitalario hasta productos de protección contra sobretensiones, equipos de suministro para vehículos eléctricos, soluciones de alimentación temporal, interruptores arrancadores de motor de alta resistencia, productos con clasificación IEC y NEMA impermeables y mucho más. Obtenga más información en www.leviton.com/commercial.

Acerca de Leviton

Leviton es la opción inteligente, ya que ofrece la gama más completa de soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de la actualidad en más de 90 países de todo el mundo. Desde interruptores y receptáculos simples hasta sistemas de redes y automatización del hogar inteligente, Leviton supera las necesidades del mercado al ofrecer productos innovadores para crear entornos inteligentes y sostenibles a través de productos de cableado eléctrico, soluciones de conectividad del centro de datos y de redes, sistemas de manejo de energía de iluminación e iluminación LED y aplicaciones de seguridad y automatización. Para Leviton, es evidente que el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite leviton.comfacebook.com/levitontwitter.com/leviton o youtube.com/leviton.