Melville, N.Y. (marzo 1, 2018) - Leviton, una marca líder de soluciones eléctricas inteligentes para todo el hogar, eleva el estándar de distribución de energía con la introducción del Centro de carga de Leviton. Con un diseño totalmente enchufable* e interruptores de circuitos que superan los estándares de seguridad de UL, Leviton ha reinventado completamente el centro de carga para hacerlo más atractivo, accesible y fácil de usar para los contratistas, al tiempo que mejora la seguridad de los dueños de casa.
“El centro de carga de Leviton marca una verdadera innovación en la industria de la contratación eléctrica, una categoría que no ha visto muchos cambios en décadas”, dijo Daryoush Larizadeh, Presidente y Director de Operaciones de Leviton. “Al utilizar nuestra sólida historia de un siglo de creación de soluciones eléctricas innovadoras para el hogar, estamos impulsando la industria”.
Con un diseño completamente enchufable, el centro de carga de Leviton puede instalarse de manera más eficiente en comparación con los productos de la competencia. Todos los cables ramales terminan en terminales personalizados en el panel, lo que hace que el cableado sea más fácil y prolijo, y elimina la necesidad de cables flexibles. Esto significa que todo el panel puede terminarse en el montaje. Todas las conexiones se realizan en la inserción final del interruptor de circuitos. El diseño innovador también permite a los usuarios apagar los interruptores de circuitos ramales sin necesidad de recableado.
Los interruptores de circuitos de Leviton tienen en cuenta la seguridad de los dueños de casa. Leviton ha agregado su tecnología patentada de cierre de restablecimiento a los interruptores de circuitos ICFT e ICFA/ICFT, lo que los convierte en los únicos interruptores de circuitos de denegación de alimentación disponibles en el mercado, que superan los estándares de seguridad de UL para la protección al final de la vida útil. Esta tecnología garantiza que la protección contra fallas a tierra contra choques eléctricos funcione siempre, mientras que la alimentación de los interruptores de circuitos de la competencia continuará fluyendo bajo algunas excepciones permitidas por UL solo para interruptores de circuitos. Los interruptores de circuitos ICFA también cuentan con tecnología de bloqueo de restablecimiento cuando la prueba manual coloca el producto en estado disparado.
Los interruptores de circuitos de Leviton también cuentan con tecnología de disparo hidráulico-magnético resistente, que funciona de manera confiable, incluso en temperaturas extremas que oscilan entre -40 °C y 85 °C. Esto ofrece una capa adicional de seguridad que generalmente solo está disponible en productos de grado comercial.
A diferencia de las cajas de interruptores de circuitos típicas, el centro de carga de Leviton se diseñó para complementar cualquier interior del hogar. Su elegante caja blanca y ventana opcional crean una interfaz accesible que ayuda a los dueños de casa a comprender mejor el estado de la alimentación de su hogar. Cuando se dispara un interruptor de circuitos, el diagnóstico intuitivo y rápido del interruptor de Leviton facilita la identificación de la condición de disparo y el tipo de falla (falla de arco o a tierra) sin necesidad de restablecer los interruptores de circuitos. Y los primeros productos electrónicos alimentados del lado de la línea de la industria garantizan que los indicadores LED permanezcan encendidos, incluso cuando se disparan.
La culminación de estas innovaciones es un centro de carga fácil de usar para los dueños de casa que permite a los usuarios tomar el control de la entrega de alimentación de su hogar, al tiempo que brinda un nivel más alto de seguridad que les da tranquilidad a los constructores y a las familias. Para los contratistas eléctricos, el centro de carga de Leviton implica instalaciones más rápidas y un servicio más optimizado, todo de una marca de confianza en la entrega de alimentación.
“Al diseñar el centro de carga de Leviton, volvimos al tablero de dibujo para redefinir lo que podría ser un centro de carga para contratistas y dueños de casa”, dijo Justin Berghoff, director de desarrollo comercial y manejo de productos, residencial, Leviton. “Tenía que ser intuitivo, fácil de instalar y seguro. Lo que creamos es diferente de todo lo que hay en el mercado actual y continúa la historia de Leviton de ser pioneros en avances tecnológicos”.
Para obtener más información, visite www.levitonloadcenter.com
*Para aplicaciones de hasta 60A cuando se utiliza cable de cobre o 50A cuando se utiliza aluminio
Acerca de Leviton
Leviton es la opción inteligente, ya que ofrece la gama más completa de soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de la actualidad en más de 90 países de todo el mundo. Desde interruptores y receptáculos simples hasta sistemas de redes y automatización del hogar inteligente, Leviton supera las necesidades del mercado al ofrecer productos innovadores para crear entornos inteligentes y sostenibles a través de productos de cableado eléctrico, soluciones de conectividad del centro de datos y de redes, sistemas de manejo de energía de iluminación e iluminación LED y aplicaciones de seguridad y automatización. Para Leviton, es evidente que el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton o www.youtube.com/Levitonmfg.