Bothell, WA, 17 de septiembre de 2024 – Leviton anunció la disponibilidad de dos nuevos sistemas de cobre globales MILLENNIUM™ mejorados con cables RDT líderes en el mercado. RDT es la línea de cableado UTP Cat 6A de diámetro externo más pequeña de la industria. El cable Cat 6A admite velocidades de red de hasta 10 Gbps, mientras que el diámetro pequeño lo hace ideal para entornos empresariales donde el espacio es muy importante.
Los cables RDT forman parte de dos sistemas integrales Cat 6A de Leviton: el sistema ATLAS-X1™ RDT MILLENNIUM, que cuenta con el conector ATLAS-X1 de más alto rendimiento, y el sistema EXTREME™ RDT MILLENNIUM, con el conector EXTREME de alto rendimiento. Ambos conectores cuentan con la tecnología patentada Retention Force Technology™ (RFT) de Leviton, un resorte de polímero único que soporta las púas del conector, lo que aumenta su resistencia a la tensión y los daños, lo que extiende la vida útil del conector, mejora la longevidad del sistema y evita las llamadas de los contratistas.
Además de RFT, estos nuevos sistemas logran un rendimiento excepcional a través de la tecnología Precision Twist de Leviton. Este método de fabricación único controla meticulosamente la velocidad de giro de cada par en el cable RDT, lo que permite un rendimiento de transmisión líder en la industria por encima de los estándares de diafonía exógena en el cable más pequeño. La tecnología de giro de precisión se desarrolló a lo largo de muchos años de experiencia en fabricación y a través de la producción de miles de millones de metros de cable dentro de las instalaciones de fabricación de Leviton.
“Los sistemas de IRM MILLENNIUM de Leviton permiten a nuestros clientes obtener un excelente retorno de la inversión en infraestructura”, dijo Todd Harpel, Director Principal de Cable de Cobre Mundial de Soluciones de Red de Leviton. “Ahora, con una nueva opción de empaquetado, los cables RDT mejoran la eficiencia de la instalación y reducen los desechos en el lugar de trabajo con empaquetado completamente reciclable”.
Además, los cables plenum, riser y CPR UTP Cat 6A RDT son más sostenibles, ya que el tamaño y el peso reducidos permiten reducir la huella de carbono en la fabricación y el transporte. Estos cables también están disponibles en todo el mundo en paquetes de cajas de tracción fáciles de usar. Las nuevas cajas de tracción TEKPAK™ incluyen el sistema patentado de lengüetas TekLok™ para mantener las pilas de cajas estables durante la implementación de cables, lo que permite que el cable UTP Cat 6A RDT se transporte, apile y tire fácilmente.
Ventajas de la caja de tracción TEKPAK:
- Sin necesidad de engorrosos carros de carrete, soportes de pago o frenos de carrete
- Las cajas son apilables y ofrecen una huella física más pequeña
- Se utiliza un mínimo del 60% de contenido reciclado en la producción del empaquetado de la caja
- El empaquetado de la caja de tracción es 100% reciclable y reduce los desechos en el lugar de trabajo
Estos sistemas mundiales están disponibles a través de la amplia red de distribución de Leviton. Para obtener más información acerca de estos sistemas, visite leviton.com/millennium y leviton.com/rdt.
__________________
Acerca de Soluciones de Red de Leviton
Soluciones de red de Leviton es un fabricante mundial de una fuente única de sistemas de cableado de cobre y fibra. Las soluciones de Leviton se utilizan en centros de datos, negocios, escuelas, hospitales, instalaciones gubernamentales y mercados comerciales de uso mixto de todo el mundo. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. La gerencia de TI, los constructores, los contratistas y otros profesionales de la industria clasifican constantemente los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Podemos ampliar las posibilidades de su red. Obtenga más información en www.leviton.com/ns o www.twitter.com/LevitonNS.Los clientes europeos pueden visitar leviton.com/ns/emea o twitter.com/LevitonNS_EU.