Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Leviton presenta dos nuevos cables de fibra óptica ADVENTUM™ reforzados con cinta de acero para EMEA, LAC y APAC

Los cables nuevos ofrecen más opciones, con un enfoque clave en la seguridad dentro de infraestructura crítica.

Glenrothes, Reino Unido, 7 de enero de 2025 – Leviton se complace en anunciar el lanzamiento de dos cables de tubos secos centrales ADVENTUM™: resistente al fuego y armadura en cinta de acero RailSafe. Estos cables dan prioridad a la seguridad y brindan un rendimiento excepcional contra incendios, eficiencia de primer nivel y un retorno sólido de la inversión en infraestructura para los lugares donde se especifican requisitos de baja emisión de humo o CPR.

ADVENTUM™ La supervivencia al fuego es un cable para interiores diseñado para garantizar la transmisión crítica de datos durante emergencias de incendio. Estos cables, que cumplen con los rigurosos estándares de inflamabilidad de IEC60331-25, pueden mantener la integridad del circuito durante 90 minutos (PH90 – EN50200) en condiciones extremas, por lo que son indispensables para edificios públicos grandes e infraestructura crucial. Mientras tanto, los cables RailSafe ADVENTUM™ cumplen con estándares integrales, incluida la especificación LUL S-1085 del metro de Londres, lo que garantiza que sean perfectos para redes ferroviarias subterráneas, estaciones, túneles y vías.

Ambos cables se fabrican en la fábrica de cables del Reino Unido de Leviton y forman parte de la expansión continua de la familia ADVENTUM™, que cuenta con algunas de las ventajas clave de la marca. En este caso, el tubo seco central elimina el desorden de las construcciones de gel húmedo, mientras que la incorporación adicional de la protección de cinta de acero corrugado de alta resistencia ofrece una defensa excepcional contra factores externos, ya sean impactos mecánicos, daños de roedores o elementos ambientales.

“Todo esto representa la orgullosa inversión de Leviton en la marca ADVENTUM™, un reconocimiento de sus ventajas clave para satisfacer las necesidades de instalación en evolución”, afirma Michael Lawrence, Gerente de Productos de Soluciones de Red de Leviton Europa. “Este reconocimiento también nos llevó a preguntarnos cómo podríamos aportar más valor a nuestros clientes, por lo que ahora hemos mejorado nuestro tubo seco central, cable no armado con tecnología de bloqueo de agua ADVENTUM™.

“Con emocionantes innovaciones en el horizonte, esperamos lograr más avances en ADVENTUM™, todos fabricados con energía 100% renovable en nuestras instalaciones neutrales en carbono con sede en el Reino Unido”.

Para obtener más información, visite leviton.com/adventumse abre en una pestaña nueva.

__________________

Acerca de Soluciones de Red de Leviton
Soluciones de red de Leviton es un fabricante mundial de una fuente única de sistemas de cableado de cobre y fibra. Las soluciones de Leviton se utilizan en centros de datos, negocios, escuelas, hospitales, instalaciones gubernamentales y mercados comerciales de uso mixto de todo el mundo. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. La gerencia de TI, los constructores, los contratistas y otros profesionales de la industria clasifican constantemente los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Podemos ampliar las posibilidades de su red. Obtenga más información en www.leviton.com/ns o www.twitter.com/LevitonNS.Los clientes europeos pueden visitar leviton.com/ns/emea o twitter.com/LevitonNS_EU.