Bothell, WA, 21 de enero de 2025 – Leviton Network Solutions anunció hoy la introducción de su nuevo panel de interconexión universal plano 24-Port de media RU. Diseñado para cumplir con los requisitos de red emergentes para maximizar el espacio de interconexión, proporcionar opciones de escalado de red eficientes a lo largo del tiempo y permitir una combinación de conectividad de cobre y fibra en un factor de forma de alta densidad, media RU.
“Nuestro nuevo panel de media RU es una solución mundial que brinda una manera fácil y eficiente de agregar conexiones de red y recuperar espacio en bastidor”, dijo Jennifer Yanni, Gerente Principal de Productos de Soluciones de Red de Leviton. “Está diseñado para maximizar la eficiencia y la flexibilidad en centros de datos y redes empresariales. El tamaño compacto y la alta densidad del panel de media RU permiten una mayor utilización del espacio y un mejor manejo de cables, lo que lo convierte en una solución ideal para entornos de redes modernos”.
Las características clave incluyen:
- Panel universal para canales protegidos y no protegidos: el panel protegido brinda protección contra EMI/RFI, aislamiento de señal y diafonía exógena (AXT)
- El PEM de conexión a tierra proporciona una conexión a tierra adecuada para aplicaciones UTP y protegidas
- Bandeja de manejo de cables integrada diseñada con capacidades de singulación de cables
- Compatible con todos los conectores compatibles con QUICKPORT™ y QUICKPORT, incluidos ATLAS-X1™, EXTREME™ y AX0
- Disponible a nivel mundial, lo que la convierte en una opción ideal para los sistemas globales MILLENNIUM™ de Leviton
“El factor de forma del panel de interconexión de media unidad de bastidor ha sido una opción popular en el mercado europeo, y esta introducción de una opción de panel modular que agrega la flexibilidad de aceptar diferentes tipos de conectores dependiendo de las necesidades de la red es un factor revolucionario”, dijo Yanni. “El factor de forma de la mitad de la RU es más nuevo en los EE. UU. y el interés es fuerte para usar en salas de telecomunicaciones, instalaciones de entrada y cajas de zonas de eventos y puntos de consolidación”.
Para obtener más información sobre la línea mundial de conectividad de red y cable de Leviton, incluido el nuevo panel de interconexión universal de media RU (n.o de pieza 4S255-4BH), visita www.leviton.com/ns.
__________________
Acerca de Soluciones de Red de Leviton
Soluciones de red de Leviton es un fabricante mundial de una fuente única de sistemas de cableado de cobre y fibra. Las soluciones de Leviton se utilizan en centros de datos, negocios, escuelas, hospitales, instalaciones gubernamentales y mercados comerciales de uso mixto de todo el mundo. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. La gerencia de TI, los constructores, los contratistas y otros profesionales de la industria clasifican constantemente los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Podemos ampliar las posibilidades de su red. Obtenga más información en www.leviton.com/ns o www.twitter.com/LevitonNS.Los clientes europeos pueden visitar leviton.com/ns/emea o twitter.com/LevitonNS_EU.