Glenrothes, Reino Unido, 11 de marzo de 2025 – Leviton anunció hoy la expansión de su cartera de conjuntos de cables de fibra a granel y troncos SJZ para incluir opciones de 288 fibras para clientes en Europa, Oriente Medio y África. A medida que aumenta la demanda de ancho de banda y las velocidades de transceptores en centros de datos de IA y de hiperescala, también lo hace la cantidad total de fibra que se instala. Las soluciones de 288 fibras crean una infraestructura flexible y ampliable en estos entornos.
“La última oferta de troncos de alto recuento de fibras de Leviton ayuda a optimizar y adaptar las conexiones para modificaciones futuras, ofreciendo velocidades de 200, 400 y 800 Gb/s y más”, dijo Michael Lawrence, Gerente de Productos de Soluciones de Red de Leviton. “Dado que Leviton está integrada verticalmente como fabricante integral de conjuntos de fibra y cable de fibra a granel, podemos garantizar la máxima flexibilidad, seguridad y escalabilidad para nuestros clientes”.
Los conjuntos de cables troncales SJZ están disponibles en dos niveles de rendimiento: OPT-X™ Unity para un rendimiento de pérdida ultrabaja cuando los clientes necesitan múltiples puntos de conexión y mayores distancias, y OPT-X Engage para un rendimiento de pérdida baja que se ofrece dentro de los límites de pérdida baja del IEEE.
Además de los troncos, Leviton puede satisfacer las necesidades de empalme dentro de los centros de datos al ofrecer cables a granel de hasta 288 fibras. Estos cables están clasificados como euroclase B2ca, s1a d1 a1 para instalaciones LSZH y OFNR-FT4-ST1 para instalaciones riser, lo que brinda una excelente garantía donde la seguridad contra incendios es clave. Estos cables son ideales para usar con cintas de empalme, empalmes en conectores o empalmes tradicionales.
La oferta de enlace SJZ de Leviton puede configurarse en leviton.com/mto.
La oferta de cables de fibra de Leviton puede configurarse en leviton.com/cable.
__________________
Acerca de Soluciones de Red de Leviton
Soluciones de red de Leviton es un fabricante mundial de una fuente única de sistemas de cableado de cobre y fibra. Las soluciones de Leviton se utilizan en centros de datos, negocios, escuelas, hospitales, instalaciones gubernamentales y mercados comerciales de uso mixto de todo el mundo. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. La gerencia de TI, los constructores, los contratistas y otros profesionales de la industria clasifican constantemente los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Podemos ampliar las posibilidades de su red. Obtenga más información en www.leviton.com/ns o www.twitter.com/LevitonNS.Los clientes europeos pueden visitar leviton.com/ns/emea o twitter.com/LevitonNS_EU.