Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Términos y condiciones de los presupuestos de descuentos, envíos directos y reembolsos para Canadá

Actualizado julio 2023

Todas las ventas están sujetas a Términos y condiciones de Leviton Canada. Los siguientes son términos adicionales específicos para los presupuestos.

Para presupuestos con descuento:

  1. El precio del presupuesto se utilizará al momento de que Leviton facture al distribuidor.
  2. Los productos comprados por el distribuidor a través de un presupuesto con descuento no se pueden descontar de una factura.
  3. Al realizar un pedido, el precio del presupuesto y el número de presupuesto DEBEN figurar en la Orden de compra de un distribuidor para que se facture correctamente según lo anterior. Si el precio del pedido de compra no coincide con el precio del presupuesto, el pedido se facturará automáticamente en la lista de precios del cliente del distribuidor.

Para presupuestos de débito y envío de devolución o reembolso :

  1. Si el pedido se envía de forma directa, lo que significa que no está en las existencias del distribuidor, el precio del presupuesto se utilizará en el momento en que Leviton facture al distribuidor.
  2. Si el pedido se envía a las existencias del distribuidor, la lista de precios del distribuidor se aplicará al momento de la factura. El distribuidor puede enviar un reclamo de “envío y débito” de reembolso contra la factura una vez que el inventario se vende al usuario final.
  3. Al realizar un pedido, el precio del presupuesto y el número de presupuesto DEBEN figurar en la Orden de compra de un distribuidor para que se facture correctamente según lo anterior. Si el precio del pedido de compra no coincide con el precio del presupuesto, el pedido se facturará automáticamente en la lista de precios del cliente del distribuidor.

 Política de descuentos, envíos y débitos:

  1. Los productos comprados a través de un presupuesto con descuento no se pueden descontar de una factura.
  2. Los reclamos de descuentos, envíos y débitos solo son válidos para los productos que se compran o tienen en el inventario existente durante el período de vigencia del presupuesto mencionado en el reclamo.
  3. Los reclamos de reembolso deben agregarse en una presentación mensual utilizando el “Formulario de envío y débito deLeviton”.
  4. Todos los reclamos de reembolso deben enviarse en el transcurso de 90 días calendario a partir de la fecha de vencimiento del presupuesto.
  5. Las deducciones relacionadas con reclamos de Reembolso no pueden realizarse contra facturas sin obtener y hacer referencia primero a un número de nota de crédito de Reembolso de Leviton. 
  6. Cualquier descuento por pago rápido se revertirá al emitir la nota de crédito de reembolso de LPA.
  7. Todas las facturas de cargos son válidas y adeudadas.
  8. Leviton se reserva el derecho de auditar los registros de venta de un distribuidor para asegurarse de que los presupuestos se utilizaron para los proyectos y contratistas indicados en el presupuesto. Cualquier venta que se determine que no está respaldada por la documentación de ventas para los proyectos y contratistas establecidos en el presupuesto tendrá como resultado un cargo para el Distribuidor por la diferencia entre la lista de precios para el cliente del Distribuidor y el precio del presupuesto.
  9. Nota: el incumplimiento de la política anterior puede dar lugar a que un distribuidor se retenga temporalmente hasta que el distribuidor reconozca la política y su intención de cumplir. Además, cualquier pregunta relacionada con la política anterior debe dirigirse a PCShipDebit@leviton.com.